结果:找到"4g cat4 ",相关内容11条
  • 求;4g模块方案,欧版
  • 很简单:我需要一个插卡4g模块(欧版),高通/中兴微/asr方案都可以,带lan输出。,,如果搞不定也可以搞个转接板,那种插入随身wifi给路由器供网的路由器见过没?搞个那种板子也行,我用现成的模块焊上去将就用也行。。。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 4g cat4 发帖人:老毛子不行了 发帖时间:2024-05-22 19:11:00
  • 求助,4G模组,LDO的选型
  • 各位大佬,我想咨询下有没有,5V转4V4V转3.3V,的体积较小的LDO芯片,用于4G模块的降压。谢谢。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G EC800 LDO芯片 5V转4V 4V转3.3V 发帖人:浅酌苦酒 发帖时间:2023-05-18 10:52:00
  • 动手设计了一个4G物联网开发板,国产立创EDA专业版感觉很棒
  • 记录生活感想:国产立创EDA专业版感觉很棒!最近几天学习使用了立创EDA的专业版PCB设计软件,然后动手设计了一个4G物联网开发板。使用体验还是蛮不错的,软件是永久免费,这个是国产立创EDA值得点赞的优点。对于从事电子开发的创业年轻人来说是一个非常好的福利,无需支付额外的授权使用费用,节约了创业成本。第一点:软件安装包小,安装起来很简单。软件界面全中文版本,让国人阅读、查找、使用很方便,降低了入门学习掌握PCB设计软件的门槛,无需翻译英文。这一点我是深有体会,当初入门学电子的时候,学的是99se和AD,花了很长时间学习去安装以及熟悉工具界面,安装还得下载破解版,安装包也是很大。软件界面又是英...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G物联网 开发板 发帖人:ljfceo 发帖时间:2022-11-05 12:27:00
  • 4GCAT1DTU模组ML302-DTU登录云平台使用视频教程
  • 大家好,感谢一直以来对我们的关注。接下来会介绍物联网DTU模块的使用,在立创社区发帖相关的视频教程及资料。DTU通信板使用开发手册已更新V2.2版本《ML302MD-DTU开发使用手册》,该版本补充了MQTT协议的DTU指令说明。后期我们将会继续完善开发手册内容,让开发者更方便学习理解。目前只有中文版本,英文版本会根据用户意见反馈再制定。以下视频长度都在十分钟左右,满足视频极致2K60帖观看体验,十分钟符合大家课余时间学习。由于录制的视频内存达到5G~10G,不方便上传。视频内容有会回答常见的几个问题以及主讲的内容。1.资料文档:ML302MD-DTU开发使用手册.pdf2.串口工具:串口调...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G DTU模组 ML302-DTU 视频教程 发帖人:ljfceo 发帖时间:2021-01-02 13:48:00
  • H6203惠海120V降压12V4G-GPS定位器稳压芯片
  • H6203惠海半导体120V转12V1A4G-GPS定位器降压恒压IC120V稳压芯片东莞惠海半导体有限公司专业从事DC-DC宽电压8-150V输入降压恒压芯片设计,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持。惠海半导体针对GPS定位器,提供内置150VMOS,宽压8-120V输入,具有低待机功耗、低纹波、高效率等优势的降压稳压芯片H6203。【惠海半导体H6203概述】惠海半导体H6203是支持宽电压8-120V输入的开关降压型DC-DC的控制器,内置150V-9A的高压MOS。惠海...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: H6203惠海120V降压12V 4G-GPS定位器稳压芯片 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-09-12 14:53:00
  • 4GCAT1DTU通信板ML302MD-DTU通过TCP透传自动连接OneNET云平台
  • 一款简单好用、连接稳定的4GCAT1通信板ML302MD-DTU如何连接OneNET云平台?本次给大家演示操作,具体操作如下:1)准备器材工具和相关的开发手册资料,资料工具如下:ML302MD-DTU开发使用手册.rar调试工具.zip已上传,请自行下载。器材:USB转TTL串口、转接板、杜邦线、ML302MD-DTU通信板、电容470uf/16v、充电宝(5V/2.4A)转接板功能已将数据串口TXD0RXD0等引脚引出,方便接线。以上截图相关使用的配置命令和查询命令都已提前写好在工具栏里。下面开始测试。2)硬件接线方式:y串口接线为交叉式接法,KEY引脚为电源通断控制脚,拉低,通信板通电。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G CAT1 DTU通信板 ML302MD-DTU TCP透传 OneNET云平台 自动联网 发帖人:ljfceo 发帖时间:2020-07-23 00:46:00
  • 4G物联网连接主力---LTECat1
  • 现在5G备受关注,不过在未来几年中4G还会承担蜂窝物联网连接很大的一个份额,也是运营商蜂窝物联网收入的主要来源。其中LTECat1是介于高速LTE类别及低速物联网之间的一种IoT指定类别,LTECat1是一个值得关注的分支。从目前蜂窝物联网发展的态势看,LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。根据3GPP相关标准规范,UEcategory是一系列的在上行/下行中可变的无线性能参数的集合,包含了很多的无线特性,其中最重要的一个就是用户设备支持的速率。各种“UECategory”和支持速率的对应关系如下表中所示:一般来说,基站和用户终端之间通过UECategory各种参数来确定终端的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网,4G模组 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-24 14:11:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: